DOCA0098RU-09

Экспорт статистических данных

Используйте экспорт статистических данных для определения величин устройства для последующей загрузки и экспорта .csv-файла для каждого устройства.
  1. Нажмите Мониторинг > Панели управления > Экспорт статистических данных.
  2. Выберите устройство, а затем выберите одну или более из Доступных величин.
  3. Нажмите , чтобы переместить устройства/величины в очередь.
  4. Повторите данные действия для каждого устройства, а затем нажмите Загрузить.

В вашу стандартную папку для загрузок будет загружен .zip-файл с именем в формате ИмяУстройства_Дата&Время.zip.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?