DOCA0098RU-09

Сохранение точек данных или графика панели управления

Вы можете сохранить данные из панели управления (Электроэнергия или Журнал тенденций) в виде .csv-файла или изображения.
  1. Откройте панель управления.
    ** as in Viewing a Dashboard
  2. Нажмите ЭКСПОРТ ДАННЫХ, затем следуйте указаниям браузера для сохранения файла. Либо нажмите ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ для предварительного просмотра данных, а затем нажмите Экспорт данных.
  3. Для сохранения графика в виде изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши, а затем нажмите Сохранить изображение как. Следуйте подсказкам своего браузера для сохранения файла.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?