DOCA0098RU-09

Сохранение точек данных или графика тенденций в реальном времени

После окончания интервала тенденции или остановки процесса дискретизации можно экспортировать данные в .csv-файл или сохранить график в виде изображения.
  1. Нажмите ЭКСПОРТ ДАННЫХ, затем следуйте указаниям браузера для сохранения файла. Либо нажмите ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ, а затем нажмите Экспорт данных.
  2. Для сохранения графика в виде изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши, а затем нажмите Сохранить изображение как. Следуйте подсказкам своего браузера для сохранения файла.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?