DOCA0098RU-09

Использование киоска панели управления

Пользователь в группе с любыми разрешениями на изменение подпадает под действие Тайм-аута неактивности сеанса, сконфигурированного в Настройках группы.

Для отображения панели управления в режиме киоска без тайм-аута сеанса рекомендуется выполнить вход в систему в качестве пользователя в группе по умолчанию Гость. Как вариант, вы можете создать группы пользователей киоска с разрешениями только для просмотра вкладки Панели управления и без других разрешений на просмотр или изменение.

Для просмотра киоска панели управления:

  1. Откройте панель управления.
  2. Нажмите Киоск.

    Панель управления откроется в полноэкранном режиме.

Примечание: График обновляется, только если Период включает текущий день. В противном случае панель управления остается статичной.
** (see Group Settings) as in Viewing a Dashboard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?