DOCA0098RU-09

Просмотр графика или таблицы анализа тенденций в реальном времени

Вы можете просматривать в реальном режиме времени тенденции нескольких устройств и величин.
  1. Нажмите Мониторинг > Данные в реальном времени > Анализ тенденций в реальном времени.
  2. Выберите устройства из списка Доступных устройств, а затем выберите величину(ы) из списка Доступных величин.
    Примечание: Для анализа тенденций доступны только величины, общие для всех выбранных устройств. Максимальное число величин для анализа тенденций зависит от количества выбранных устройств. Произведение выбранных устройств и величин не должно быть больше 9.
  3. Выберите способ обновления оси:
    • Стационарный – точки данных добавляются слева направо, а ось х остается постоянной.
    • Авто – точки данных и ось х перестраиваются после каждой выборки данных.
  4. Выберите продолжительность анализа тенденций от 1 до 15 минут.
    Примечание: Дискретизация данных происходит ежесекундно, но может занимать большее время в зависимости от загрузки каналов связи в последовательной подсети и (или) удаленных устройств.
  5. Нажмите Запуск дискретизации. График начнет обновляться.
  6. Анализ тенденций может быть остановлен до окончания времени анализа тенденций нажатием Остановить процесс дискретизации. Если нажать Запуск дискретизации снова, будет начат новый анализ тенденции.
  7. Нажмите ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ, чтобы просмотреть данные в табличной форме.
    Во время процесса дискретизации данных вы можете изменять тип оси и линии, а также уйти со страницы Анализ тенденций в реальном времени.

    The session inactivity time-out interval begins after the sample is complete or stopped.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?