Просмотр графика или таблицы панели управления
- Нажмите .
- Нажмите категорию панели управления:: Электроэнергия или Журнал тенденций.
- Выберите
устройство
из списка Доступные устройства, затем выберите
величину из
списка Доступные
величины.Примечание: Для панели Журнал тенденций вы можете выбрать одно устройство с несколькими величинами (макс. 12) или несколько устройств (макс. 4) с одной величиной.
- Выберите
панель управления Период (только
энергия).
Отображается требуемое графическое изображение.
- По желанию
можно детализировать панель
управления:
- Нажмите на
пиктограмму
календаря
для выбора новой начальной даты для панели Период.
Для панели Журнал тенденций можно также выбрать конечную дату для отображения периода до 92 дней.
- Выберите тип графического изображения.
- Нажмите на разделитель между списком устройств и графическим изображением, чтобы раскрыть область выбора и увеличить область просмотра панели.
- Нажмите на
пиктограмму
календаря
- Нажмите ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ, чтобы просмотреть
данные в табличной
форме.Примечание: График обновляется, только если Период включает текущий день. В противном случае панель управления остается статичным.You can hover over a data point to view the value, date, and time. SeeUsing the Dashboard Kiosk for a full-screen dashboard view.