DOCA0098RU-09

Просмотр сводной таблицы устройств

Вы можете просматривать сводные таблицы устройств.
  1. Нажмите Мониторинг > Данные в реальном времени > Просмотр сводной таблицы устройств.
  2. Выберите сводную таблицу, которую хотите просмотреть.
  3. Выберите устройство(а) из списка Выбор устройств Отображаются требуемые данные.
    Для текущего сеанса выбранные настройки остаются в силе, даже если вы выходите из Просмотра сводной таблицы устройств.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?