DOCA0098RU-09

Просмотр данных в реальном времени для отдельного устройства

Вы можете выполнять просмотр данных в реальном времени для отдельного устройства.
  1. Нажмите Мониторинг > Данные в реальном времени > Просмотр отдельного устройства.
  2. Выберите устройство из выпадающего списка Устройство. Индикаторы отображают данные от выбранного устройства.
  3. Для просмотра каждого набора данных щелкните раскрывающиеся меню.
    data described in Single Device View
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?