DOCA0098RU-09

Быстрый запуск: настройка публикации

Шаги, описанные ниже, представляют сводку опций публикации. Полное описание публикации по платформам см. в соответствующих разделах.
  1. Выберите платформу и частоту публикации, как описано в разделе Выбор платформы и частоты публикации. По каждой платформе см. следующие соответствующие задачи:
    • Для подключения к службе Schneider Electric, на которую вы подписаны через Digital Service Platform (например, EcoStruxure™ Facility Expert), см. Подключение.
    • Для опций экспорта .csv можете обратиться к разделу Формат файла экспорта CSV.
  2. Определите протокол передачи, как описано в разделе Определение протокола передачи.
  3. Запустите публикацию, как описано в разделе Запуск публикации.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?