DOCA0098RU-09

Быстрый запуск: настройка и запуск регистрации данных

Ниже описаны общие задачи, относящиеся к запуску регистрации данных. Для публикации на конкретную платформу могут быть добавлены шаги.
  1. Добавьте нижестоящие устройства как описано в разделе Добавление нижестоящего устройства. Дополнительные задачи конфигурации для каждого типа устройства:
    • Устройства, которые можно подключать к цифровым входам
      Should we create this topic so that the Device Settings map makes sense, or do separate links to the two topics: Built-in pulse meters(157353.xml), Custom pulse meters (157224.xml)
    • Устройства, которые можно подключить к аналоговым входам
      Same as above, there are two topics: Resistance temp detectors (157324.xml), custom analog devices (157226.xml)
    • Устройства Modbus
      Same as above, there are three topics: Discovering connected devices (157294.xml), Adding Modbus device manually (157176.xml), Connecting devices to Acti9 (157178.xml)
    • Параметры конфигурации устройства Ethernet
  2. Выберите измерения для регистрации, как описано в разделе Выбор измерений для регистрации или публикации.
  3. Определите интервалы регистрации, как описано в разделе Определение интервалов регистрации.
  4. Запустите регистрацию данных, как описано в разделе Запуск регистрации данных.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?