DOCA0098RU-09

Быстрое начало работы: Просмотр имеющихся данных

Вы можете просматривать данные в реальном времени и зарегистрированные данные на Com’X 510 без необходимости подключения к хостовой платформе. Ниже указаны шаги для просмотра встроенных данных.
  1. Добавьте нижестоящие устройства как описано в разделе Добавление нижестоящего устройства. Дополнительные задачи конфигурации для каждого типа устройства:
  2. Выполните следующие шаги для просмотра панели управления Электроэнергия или Журнал тенденций. Перейдите к шагу 3 для просмотра данных в реальном времени.
    1. Выбор измерений для регистрации или публикации
    2. Определение интервалов регистрации данных
    3. Запуск регистрации данных.
    Примечание: Объем собранных данных влияет на возможность отображать некоторые опции панели управления, например, панель управления по годам.
  3. Просмотр данных в реальном времени для одного или нескольких устройств: Просмотр данных в реальном времени для отдельного устройства или Просмотр сводных данных для устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?