DOCA0098RU-09

Сброс параметров устройств

Вы можете выполнять сброс параметров устройств.
  1. Нажмите Управление > Сбросы > Сбросы устройств.
  2. Выберите устройства, для которых хотите сбросить настройки, из списка Выбор устройств.
  3. Выберите операцию сброса в поле Опции сброса/
  4. Введите пароль для каждого устройства, для которого требуется пароль.
    Примечание: Флажок «Пароль по умолчанию» по умолчанию установлен и поле для ввода пароля заполнено паролем по умолчанию, указанным устройством. Вы можете снять флажок «Пароль по умолчанию» и ввести другой пароль.
    Кнопка Сбросы станет доступной.
  5. Нажмите Сброс.

    Выбранные параметры устройства сбрасываются, и состояние отображается как «OK».

Примечание: Значения даты и времени отображаются, только если устройство поддерживает их. К примеру, если устройство не поддерживает значение «Мин./Макс.» для «Дата и время последнего сброса», значение «Мин./Макс.» не будет заполнено.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?