DOCA0098RU-09

Выполнение диагностики сети

Можно выполнить диагностику сети и соединения с сервером.
  1. Перейдите в Настройки > Общие настройки > Настройки сети.
  2. В меню Сеть диагностики нажмите Запустить диагностику.
    Откроется новое окно Сеть диагностики, в котором отображаются ход выполнения и состояние диагностических проверок.
  3. Нажмите Начать для запуска диагностики сети или Закрыть, чтобы выйти из окна Сеть диагностики.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?