DOCA0098RU-09

Конфигурирование ссылок

Вы можете добавлять в Com’X ссылки.
  1. Нажмите Настройки > Ссылки > Настройка ссылок.

    Откроется страница Ссылки.

  2. Введите имя и описание для ссылки.
  3. Введите число от 1 до 100 в поле Приоритет.
    Примечание: Отрицательный приоритет резервируется для встроенных ссылок. Ссылки отображаются по возрастанию приоритета.
  4. Нажмите тип ссылки, затем:
    1. Для опции Ссылка на файл нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать файл.
      Примечание: Можно загружать только файлы в формате PDF. При попытке загрузки файлов другого типа отображается сообщение об ошибке.
    2. Для опции Ссылка на URL введите URL
  5. Нажмите Добавить. Ссылка будет добавлена в список настроек и в Обзор ссылок 

Вы можете сменить тип ссылки после ее создания. Чтобы редактировать ссылку, нажмите Редактировать, выполните нужные изменения, затем нажмите Обновить.

Чтобы удалить ссылку, поставьте флажок рядом с именем ссылки, затем нажмите Удалить.

** (см. Обзор ссылок)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?