DOCA0098RU-09

Добавление пользовательской веб-страницы

Для каждой веб-страницы требуется файл init.js.

Любой файл, на который имеется ссылка в init.js, также требуется для веб-страницы. Он должен существовать и быть просматриваемым.

Перед загрузкой файлов сравните размер пользовательской веб-страницы с Доступной памятью.

Примечание: Допустимые типы файлов html, shtml, htm, js, jpg, jpeg, png, gif и css. При попытке загрузки файлов другого типа отображается сообщение об ошибке.

УВЕДОМЛЕНИЕ
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ COM’X
Не добавляйте более 10 МБ файлов в «Управление пользовательскими страницами».
Невыполнение данных инструкций может снизить производительность Com'X.

Для просмотра новой добавленной веб-страницы необходимо выйти из системы и снова войти.

  1. Нажмите Настройки > Управление пользовательскими страницами.
  2. Нажмите Создать, а затем введите название, которое вы хотите отображать на веб-странице.
  3. Нажмите OK. Блок веб-страниц отображает перечень пользовательских веб-страниц с ошибкой проверки.
  4. Нажмите Редактировать, чтобы добавить файлы веб-страницы.
  5. Нажмите Загрузить, а затем выберите файлы пользовательской веб-страницы на своем компьютере.
  6. Нажмите OK. Com'X проверяет наличие файлов, на которые имеются ссылки в init.js.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?