DOCA0098RU-09

Конфигурирование протокола передачи FTP

Вы можете сконфигурировать FTP как протокол передачи файлов для публикации.
ПРИМЕЧАНИЕ: FTP не является защищенным протоколом, так как имя пользователя и пароль передаются открытым текстом. В целях безопасности Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать только протокол HTTPS. См. Рекомендации по конфигурированию функций безопасности для получения дополнительной информации о рисках, связанных с незащищенными протоколами, и рекомендуемых практиках.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Публикация.
  2. Выберите в раскрывающемся списке Платформа назначения.
  3. Выберите FTP в раскрывающемся списке Протокол.
  4. Введите адрес сервера, передающего данные, в поле Сервер.

    Адрес сервера для Energy Operation заполняется автоматически. Не изменяйте адрес сервера.

  5. Введите исходящий порт доставки в поле Порт.

    Заводской настройкой является значение 21.

  6. Выберите Да в поле Требуется авторизация для любой платформы, требующей авторизации, например, Energy Operation.
  7. Введите имя пользователя и пароль.

    Для платформ Schneider Electric, эта информация предоставляется с договором подписки. Для предоставления этой информации свяжитесь с представителем Schneider Electric.

  8. Для CSV введите информацию о каталоге для удаленного сервера в поле Каталог.
  9. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?