DOCA0098RU-09

Конфигурирование протоколов передачи HTTP и HTTPS

Вы можете сконфигурировать HTTP или HTTPS как протоколы передачи файлов для публикации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол HTTP не является защищенным протоколом, так как имя пользователя и пароль передаются открытым текстом. Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать только протокол HTTPS. В целях безопасности отключите HTTP для всех интерфейсов. См. Рекомендации по конфигурированию функций безопасности для получения дополнительной информации о рисках, связанных с незащищенными протоколами, и рекомендуемых практиках.

Замечания по сертификату для HTTPS:

  • Вы можете обеспечить защиту соединения HTTP с вашим сервером по технологии TLS/SSL.

  • Как и в случае веб-браузера, почтовый ящик предварительно загружается со всеми главными центрами сертификации по данным на дату выпуска микропрограммного обеспечения. Schneider Electric предлагает обновление списка центров сертификации вместе с обновлениями микропрограммного обеспечения.

    Это означает, что сертификаты вашего сервера HTTPS должны быть выданы одним из доверенных центров сертификации почтового ящика. Выясните у вашей IT-службы, соответствует ли сертификат сервера HTTPS этому правилу. Если нет, вы можете выбрать HTTP.

  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Публикация.
  2. Выберите в раскрывающемся списке Платформа назначения.
  3. Выберите HTTP или HTTPS в раскрывающемся списке Протокол.
  4. Введите адрес сервера, передающего данные, в поле Сервер.

    Адрес сервера для Energy Operation заполняется автоматически. Не изменяйте адрес сервера для этой платформы.

  5. Введите исходящий порт доставки в поле Порт.

    Заводской настройкой является значение 80 для HTTP и 443 для HTTPS.

  6. Выберите Да в поле Требуется авторизация для любой платформы, требующей авторизации, например, Energy Operation.
  7. Введите имя пользователя и пароль.

    Для платформ Schneider Electric, эта информация предоставляется с договором подписки. Для предоставления этой информации свяжитесь с представителем Schneider Electric.

    Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

  8. В поле Маршрут введите путь к сценарию сервера, выполняемому веб-сервером, когда Com'X отправляет данные на веб-сервер.

    Это поле уже заполнено символом /. Не изменяйте это значение, когда в качестве платформы выбирается Energy Operation.

  9. В зависимости от администратора вашей сети либо:
    • введите имя файла, которое веб-сервер будет использовать в поле Название поля (только для CSV), либо
    • используйте заводскую настройку datafile1.
  10. Нажмите Сохранить изменения.
    См. список центров сертификации
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?