DOCA0098RU-09

Конфигурирование сети Wi-Fi

Вы можете выполнять конфигурирование беспроводной сети Com'X.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки сети.
  2. Выберите Только Wi-Fi или Wi-Fi и 2 коммутируемых порта (сеть с 1 IP-адресом) в выпадающем списке Выберите конфигурацию сети.
    Примечание: Schneider Electric рекомендует использовать WPA2.
  3. Нажмите Выбрать сеть Wi-Fi в раскрывающемся меню Настройки Wi-Fi.
  4. Нажмите Обновить список сетей, чтобы сканировать все доступные сети Wi-Fi.
  5. Выберите нужную сеть Wi-Fi. Введите ключ в поле Ключ безопасности, если ключ не появляется автоматически.
  6. Выберите Другое, если нужная сеть Wi-Fi не появляется автоматически в списке сетей Wi-Fi. Введите SSID и ключ в поле Ключ безопасности.
  7. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?