DOCA0098RU-09

Копирование события

Можно создать новое событие на основе существующего.
  1. Нажмите Настройки > События > Пользовательское событие.
  2. Нажмите имя существующего события.
  3. Нажмите зеленый блок события в рабочей области, а затем нажмите CTRL+C.
  4. Нажмите Отмена, чтобы вернуться в Пользовательскую библиотеку событий.
  5. Нажмите Новое пользовательское событие.
  6. Нажмите внутри рабочей области, а затем нажмите CTRL+V.

    Блок события будет вставлен в рабочую область.

  7. Отредактируйте устройство, величину или значения, а затем нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?