DOCA0098RU-09

Создание группы

**
Только администратор может создавать новую группу.
  1. Нажмите Настройки > Управление пользователями > Настройки группы.
  2. Нажмите Добавить группу. Откроется новое окно.
  3. Введите имя группы, затем нажмите Подтвердить. Группа будет добавлена в список Группа.
    Примечание: После создания группы вы можете изменить имя группы.

Доступ по умолчанию для новой группы включает просмотр всех характеристик.

** See Modifying Group Settings to configure permissions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?