DOCA0098RU-09

Создание контакта

**
Вы можете создать контакт.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Управление контактами.
  2. Введите Имя и Адрес эл. почты, а затем нажмите Enter или +.
    Контакт будет добавлен в список.
  3. Нажмите Сохранить список получателей.

Контакты теперь доступны для следующих функций:

  • Настройки публикации для публикации по SMTP.
  • Пользовательское событие для настройки отправки сообщений электронной почты при наступлении событий.

Чтобы удалить контакт, нажмите Х напротив имени, а затем Сохранить список получателей.

** Конфигурирование протокола передачи SMTPСобытия
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?