DOCA0098RU-09

Создание пользовательского события

Используйте средство для построения событий перетаскиванием, чтобы определить условия наступления события для любого устройства.

Перед началом работы:

  • Вы должны быть знакомы с перечнем регистров устройства и их значениями.
  • Включите пользовательские события на стр. Настройки > События > Настройки событий.
  • Для отправки сообщения электронной почты при наступлении события необходимо включить службу электронной почты в Настройках электронной почты и добавить не менее одного контакта на странице Управление контактом.

Осторожно
НЕТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ
  • Избегайте неправильной настройки конфигурации программного обеспечения, так как это может привести к неточным отчетам и (или) результатам данных.
  • Не основывайте ваши действия по ремонту или обслуживанию только на сообщениях и информации, отображаемых программным обеспечением.
  • Не полагайтесь только на данные, отображаемые в отчетах программного обеспечения, чтобы определить, правильно ли функционирует система и отвечает ли она всем действующим стандартам и требованиям.
  • Не заменяйте данными, отображаемыми в программном обеспечении, наработанный опыт на рабочем месте или в обслуживании оборудования.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме, повреждению оборудования или безвозвратной потере данных.
  1. Нажмите Настройки > События > Пользовательское событие, а затем нажмите Новое пользовательское событие.

    Отобразится средство для построения событий.

  2. В меню средства для построения событий нажмите Типы событий, а затем перетащите зеленый блок события в рабочую область.
  3. Выберите Серьезность события: «Нет», «Низкая (оповещение)» или «Высокая (ошибка)».
    Примечание: Для пользователей EcoStruxure™ Facility Expert данное поле соответствует уровню серьезности в EcoStruxure™ Facility Expert.
  4. Нажмите Условия события в меню средства для построения событий, а затем перетащите блок условий в поле «когда», пока оно не зафиксируется в нужном месте.
  5. Определите Условия события.
    1. Выберите устройство и величину.
    2. Для логического события выберите логическое значение: изменилось, истина или ложь.
    3. Для события типа «порог» или «срабатывание/отключение» выберите оператор (=, < или >)  и введите значение срабатывания. Если применимо, введите значение отключения.
  6. Если у события более одного условия, добавьте еще до двух условий, как описано выше. Объедините несколько условий логическим блоком «И».
    Примечание: Для каждого условия в событии необходимо выбрать одно и то же устройство.
  7. Нажмите в меню средства для построения событий Действия и перетащите блок действия в область «Что сделать».
  8. Неиспользуемые блоки перетащите в корзину в нижнем правом углу.
  9. Введите имя, затем нажмите Сохранить изменения.
Примечание: Рекомендуемые практики создания и редактирования пользовательских событий, которые будут отправлены в Facility Expert, см. в руководстве по вводу в эксплуатацию Facility Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?