DOCA0098RU-09

Создание пользователя

Можно создавать новых пользователей.
  1. Нажмите Настройки > Управление пользователями > Пользователи.
  2. Нажмите Новый пользователь.
  3. Введите имя пользователя и пароль.
    Примечание: После создания пользователя администратор не может изменить имя пользователя или пароль.
  4. Выберите группу пользователей из раскрывающегося списка Группа.
  5. Введите имя, фамилию и адрес электронной почты пользователя.
  6. Нажмите Сохранить изменения.
** (see Group Settings)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?