DOCA0098RU-09

Удаление пользовательских веб-страниц

Вы можете выбрать удаляемые страницы, либо удалить отдельные файлы для каждой страницы.

Рекомендуется удалять неиспользуемые страницы.

  1. Нажмите Настройки > Управление пользовательскими страницами.
  2. Выберите страницы, которые требуется удалить, а затем нажмите Удалить и Да для подтверждения.
  3. Вы также можете нажать Редактировать, чтобы удалить файлы отдельной веб-страницы. Выберите файлы, которые требуется удалить, а затем нажмите Удалить и Да для подтверждения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?