DOCA0098RU-09

Удаление группы

Вы не можете удалить группу пользователей, если имеются какие-либо пользователи, назначенные для этой группы.
Удалите пользователей из группы, затем следуйте шагам, описанным ниже.
  1. Нажмите Настройки > Управление пользователями > Настройки группы.
  2. Выберите группу, которую хотите удалить, из раскрывающегося меню Группа.
    Примечание: Вы не можете удалить группы по умолчанию администратор и гость.
  3. Нажмите Удалить группу, а затем Да для подтверждения удаления.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?