DOCA0098RU-09

Удаление пользователя

Если пользователь вошел в систему. когда вы удаляете учетную запись, пользователь получает уведомление о тайм-ауте сеанса.
Теряются любые несохраненные изменения, сделанные пользователем.
  1. Нажмите Настройки > Управление пользователями > Пользователи.
  2. Выберите имя пользователя, которого хотите удалить.
    Примечание: Вы не можете удалить пользователей по умолчанию администратор и гость.
  3. Нажмите Удалить пользователя, затем Да для подтверждения удаления.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?