DOCA0098RU-09

Отключение кнопки сброса пароля

Если Com'X установлен в общественном месте, можно отключить функцию сброса пароля для кнопки «Резервное копирование».

Кнопка «Резервное копирование» () расположена на передней стороне устройства.

Если вы утратите пароль администратора по умолчанию, будет необходимо выполнить заводской сброс настроек Com'X для сброса пароля на пароль по умолчанию. Это приведет к потере всех зарегистрированных данных, учетных записей пользователей и конфигурации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПАРОЛЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Запишите сведения о имени пользователя и пароле для доступа к устройству и храните их в безопасном месте.
Несоблюдение этих указаний может привести к потере данных.

Перед отключением кнопки сброса пароля рекомендуется сохранить резервную копию конфигурации.

  1. Нажмите Настройки > Безопасность > Управление межсетевым экраном.
  2. Нажмите Разрешить сброс пароля администратора по умолчанию.
  3. Нажмите Нет, чтобы отключить кнопку сброса пароля.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?