DOCA0098RU-09

Загрузка пользовательской веб-страницы

Вы можете сохранить пользовательскую веб-страницу для использования на другом Com'X такой же модели.
  1. Нажмите Настройки > Управление пользовательскими страницами.
  2. Нажмите Редактировать, чтобы просмотреть файлы веб-страницы.
  3. Выберите файлы, которые требуется загрузить, а затем нажмите Загрузить. Следуйте подсказкам своего браузера для сохранения и просмотра загруженных файлов.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?