DOCA0098RU-09

Редактирование или удаление пользовательского события

**
Вы можете изменять или удалять события из Пользовательской библиотеки событий.
  1. Нажмите Настройки > События > Пользовательское событие.
  2. Нажмите имя события.
  3. Либо отредактируйте блок события и нажмите Сохранить изменения, либо нажмите Удалить, чтобы удалить событие из Пользовательской библиотеки событий.
    Refer to Troubleshooting if you do not receive the event through the selected Action.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?