DOCA0098RU-09

Включение служб Schneider Electric

Для включения служб Schneider Electric:
  1. При необходимости сконфигурируйте Настройки прокси-сервера.
  2. Нажмите Настройки > Общие настройки > Службы Schneider Electric.
  3. В разделе «Конфигурация» нажмите Да.
  4. Нажмите Сохранить изменения.

Все три индикатора состояния станут зелеными. После включения соединения с DSP также будет отображено подтверждающее сообщение.

Примечание: Периодически выполняется синхронизация настроенных даты и времени, которые отображаются после автоматического выполнения команды синхронизации времени на DSP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?