DOCA0098RU-09

Изменение настроек группы

Вы можете изменять настройки групп, за исключением разрешений для группы Администратор.
  1. Нажмите Настройки > Управление пользователями > Настройки группы.
  2. Выберите группу, которую хотите изменить, из раскрывающегося меню Группа.
  3. Введите интервал тайм-аута неактивности сеанса (в минутах).
  4. Выберите функцию из древовидного меню функций, чтобы просмотреть разрешения для этой функции.
  5. Выберите Да или Нет для Просмотра или Изменения, чтобы установить разрешения.
    Примечание: Доступ к функции запрещается, если для опции Просмотр выбрано Нет.
  6. Повторите шаги 5 и 6 для каждой функции.
  7. Для применения новых разрешений нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?