DOCA0098RU-09

Выбор платформы и частоты публикации

Используйте подвкладку Публикация, чтобы выбрать платформу, на которую отправляются зарегистрированные данные и с какой частотой.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Публикация.
  2. Выберите в раскрывающемся списке Платформа назначения.
  3. Выберите, как часто будут отправляться данные, в раскрывающемся списке Частота публикации:
    • Еженедельно: выберите день недели.
    • Ежедневно: данные отправляются в 1:00 ночи по местному времени.
    • Для более высокой частоты время публикации рассчитывается от 0:00 ночи. Например, если выбрано Каждые 2 часа, данные отправляются в 0:00, 2:00, 4:00 и т.д. Если выбрано Каждые 3 часа, данные отправляются в 0:00, 3:00, 6:00 и т.д.
  4. Нажмите Сохранить изменения.

    Первая публикация выполняется в первый час, который соответствует выбранной частоте повторения после задачи Запуск публикации. Например, если выбрано Каждые 2 часа и публикация запускается в 9:45, то первая публикация выполняется в 10:00.

    see Commissioning.
Примечание: DSP появится в раскрывающемся списке Платформа назначения только после включения служб Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?