DOCA0098RU-09

Просмотр пользовательской веб-страницы

**
Вы должны быть в группе пользователей, для которой разрешен просмотр пользовательских веб-страниц.

Чтобы просмотреть пользовательскую страницу, нажмите Мониторинг > Пользовательские страницы, а затем нажмите название страницы, которую требуется просмотреть.

После добавления, редактирования или удаления содержимого пользовательской страницы необходимо выйти из системы и снова войти, чтобы увидеть изменения. Недопустимые страницы нельзя просмотреть на стр. Мониторинг. Дополнительную информацию о разрешениях для страниц см. в Технических сведениях о пользовательских веб-страницах Com’X 510 7EN72-0199.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?