DOCA0098RU-09

Настройка времени на устройствах

Локальное время - это текущие дата и время на выбранном устройстве, с учетом часового пояса, выбранного во вкладке Настройки даты и времени Com'X.
  1. Нажмите Управление > Установка времени устройства.
  2. Выберите устройства, для которых хотите сбросить настройки, из списка Выбор устройств.
  3. Нажмите Получить время, чтобы отобразить Локальное время для устройства.
  4. Нажмите Установить время, чтобы отправить дату и время (UTC) Com'X в устройство. Состояние отображается как Выполнено или Не выполнено.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?