DOCA0098ES-09

Encendido del Com'X

El encendido del Com'X puede demorarse unos minutos. Espere hasta que el indicador LED se ilumine en verde antes de realizar ninguna acción.

Una vez que se ha encendido el Com'X, la mayoría de las modificaciones de configuración se tienen en cuenta sin necesidad de reiniciar.

Casos de reinicio

El Com'X debe ser reiniciado en los siguientes casos:

  • Actualización del firmware
  • Restauración de una configuración
  • Cambio de la configuración de red Ethernet entre dos puertos conmutados y dos puertos independientes
  • Inserción de un módem GPRS o 3G
  • Instalación de una clave Zigbee

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?