DOCA0098ES-09

Descripción general de Puesta en marcha

La ficha Puesta en marcha le permite visualizar notificaciones de configuración y poner en marcha otras funciones.

Puesta en marcha le permite

  • verificar que se ha completado la configuración;
  • iniciar/detener el registro de datos;
  • enviar la arquitectura de medición a Energy Operation, opción que únicamente está disponible si se ha seleccionado Energy Operation como plataforma de publicación;
  • exportar los datos registrados manualmente hasta la plataforma alojada que se haya escogido;
  • iniciar la publicación periódica de datos en la plataforma alojada que se haya escogido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?