Acceso Modbus TCP
Pasarela Modbus TCP
Acceso al dispositivo Modbus esclavo interno
El servidor Modbus TCP interno permite leer los valores de las entradas analógicas y digitales del Com'X a través de varios registros Modbus. Es posible leer estos registros usando el ID 255 de Modbus esclavo.
Tras configurar las entradas del Com'X en Configuración del dispositivo, los valores son accesibles desde la pasarela. Los valores de registro también pueden visualizarse en la ficha Tabla de mediciones en el caso de mediciones seleccionadas para su registro.
El servidor Modbus TCP interno está activo cuando las comunicaciones Modbus TCP/IP están habilitadas en Gestión del firewall.
Función del servidor Modbus TCP/IP del software complementario
Los dispositivos Modbus aguas abajo son accesibles a través de PC situados aguas arriba y equipados con una aplicación de software. Entre las aplicaciones de software recomendadas que ofrece Schneider Electric se incluyen las siguientes:
- Remote Setting Utility (RSU) para Masterpact y Compact NSX
- EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.