DOCA0098ES-09

Configuración del punto de acceso Wi-Fi

La llave USB Wi-Fi puede servir como medio de comunicación temporal durante la fase de puesta en servicio.

Le permite utilizar un portátil o una tableta para configurar el Com'X.

En este caso, se establece una comunicación directa entre el Com'X y el portátil o la tableta. El Com'X funciona como punto de acceso Wi-Fi.

El acceso Wi-Fi se puede añadir al Com'X insertando una llave USB Wi-Fi bajo la cubierta o en la parte frontal. Se recomienda usar el USB de la parte frontal, ya que permite extraer la llave USB fácilmente una vez que se haya completado la configuración.

La instalación de la llave USB Wi-Fi directamente en un puerto del Com'X está permitida únicamente en casos de conexión de punto de acceso temporal para realizar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?