DOCA0098ES-09

Dispositivo Modbus personalizado

Después de crear un dispositivo Modbus personalizado en la Biblioteca personalizada, puede añadirlo la red siguiendo el mismo procedimiento que seguiría para añadir cualquier dispositivo Modbus.

Puede añadir un dispositivo Modbus personalizado detectando los dispositivos conectados o manualmente.

consulte** Detección de dispositivos conectados o Adición manual de dispositivos Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?