DOCA0098ES-09

Creación de modelos personalizados de sensores analógicos

**
Cada modelo personalizado de sensor analógico supervisa un punto único.

El Com'X ofrece dos plantillas de sensor analógico:

  • 4-20 mA
  • 0-10 V

Es posible crear un modelo personalizado de sensor analógico especificando configuración personalizada para las propiedades siguientes:

  • Elemento de conteo
  • Unidad de conteo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?