DOCA0098ES-09

Modelo de medidor de impulsos KYZ personalizado

El modelo de medidor de impulsos KYZ personalizado posee un cierre de contacto seco que modifica el estado cada vez que el contador avanza.

El Com'X detecta el cambio de estado, y el contador incrementa el recuento en función del valor de la longitud del impulso.

Cada una de las instancias de un medidor de impulsos KYZ personalizado debe conectarse directamente a las entradas digitales del Com'X.

Propiedades de medición

El modelo de medidor de impulsos KYZ personalizado presenta elementos de Propiedades de medición y Tabla de mediciones idénticos que los de los medidores de impulsos personalizados.

Entre las propiedades de medición se incluyen las siguientes:

Campo Descripción
Elemento de conteo Seleccione un elemento de medición de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento de conteo personalizado.
Unidad de conteo Seleccione una unidad de medición de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique una unidad personalizada en el campo Unidad de conteo personalizada.
Valor del impulso El contador de impulsos se incrementa en este valor cada vez que se recibe un impulso. La lista está restringida a los valores que se corresponden con el tipo de medidor seleccionado.
Rango superior

Define el momento en el que el contador de energía activa se restablece en cero.

Elemento de flujo Seleccione un elemento de flujo de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento de flujo personalizado.
Unidad de flujo Seleccione una unidad de flujo de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique una unidad personalizada en el campo Unidad de flujo personalizada.

Contador de índice

En este gráfico se ilustra la diferencia entre un medidor de impulsos KYZ y un medidor de impulsos estándar (longitud de impulso = 10):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?