DOCA0098ES-09

Dispositivos Ethernet integrados

Pueden añadirse al sistema dispositivos Ethernet integrados.

Se pueden añadir los dispositivos siguientes a través del sistema:

  • Pasarelas Modbus TCP/IP a línea serie Modbus. Estas paralelas sirven para recopilar datos a partir de dispositivos serie.
  • Medidores Modbus TCP/IP.
  • Pasarelas Modbus TCP/IP a serie personalizadas que sirven para recopilar datos a partir de los dispositivos serie.

NOTA: Para recopilar datos a partir de un medidor de la serie PM800 con una tarjeta Ethernet y utilizar dicho PM800 como pasarela, deberá definir dos dispositivos: el medidor (por ejemplo un PM850ECC) y la pasarela (la pasarela Modbus PM8ECC).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?