Descripción general de configuración de dispositivos
![]() |
---|
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
No configure el software de forma incorrecta, ya
que podría dar lugar a la generación de informes y/o resultados
de datos imprecisos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El Com'X es compatible con hasta 64 dispositivos. Los dispositivos compatibles con el Com'X se describen en el paquete de actualización del firmware. También puede crear modelos personalizados que estén basados en tipos de modelos personalizados que hayan sido añadidos a la Biblioteca personalizada.
En este gráfico se muestra la interfaz Configuración del dispositivo:
Vista de árbol del dispositivo
La vista de árbol del dispositivo representa la arquitectura de comunicaciones de la instalación. El Com'X se encuentra siempre en la parte superior del árbol. Los dispositivos se agrupan en función de sus interfaces de conexión: puertos Ethernet, puerto Modbus, entradas digitales y entradas analógicas.
En el caso de entradas digitales y analógicas, cada dispositivo aparece con su nombre y el número de entrada a la que está conectado.
Las diferentes salidas de un medidor principal (por ejemplo, kWh, impulsos en kVARh) pueden conectarse a varias salidas digitales.
En el caso de pasarelas Modbus TCP/línea serie Modbus, cada dispositivo aparece con su nombre y su ID de esclavo.
Haga clic en un dispositivo para mostrar sus propiedades en Propiedades generales.
Dispositivos no conectados
Esta área muestra los dispositivos que no están conectados a la instalación. Las mediciones de estos dispositivos no se registran.
Propiedades del dispositivo
En relación con cualquier dispositivo seleccionado, esta zona le permite
- definir determinados metadatos –como el nombre o la ubicación física– y, en el caso de los medidores, el producto básico, el uso de la energía y el área del edificio que está supervisándose;
- configurar o modificar parámetros como la longitud de impulso de un medidor de impulsos, el ID de esclavo de un medidor Modbus, la dirección IP de una pasarela y las mediciones que van a registrarse y publicarse en la plataforma alojada que se ha escogido;
- conectar y desconectar dispositivos aguas abajo a través de las listas desplegables cuando el dispositivo seleccionado lo permite. Cada tipo de conexión dispone de su propia área. Solo se enumeran los dispositivos que pueden conectarse a este tipo de conexión.
Botones de acción
En esta tabla se describen los botones de la interfaz:
Botón | Acción | Disponibilidad |
---|---|---|
Detectar dispositivos conectados | Inicia la detección de dispositivos Modbus y recupera automáticamente dispositivos que están conectados aguas abajo. | Habilitado cuando se selecciona el Com'X o la pasarela Ethernet. |
Eliminar |
Borra el dispositivo seleccionado. Borra dispositivos conectados aguas abajo o los desplaza al área Dispositivos no conectados. |
Se habilita cuando hay se selecciona un dispositivo. |
Guardar cambios | Valida las modificaciones. |
Está deshabilitado cuando
|
Cancelar | Cancela las modificaciones, para volver a la última configuración guardada. | – |
Reemplazar | Permite intercambiar un dispositivo por otro distinto. | – |