DOCA0098ES-09

Com’X 510 para la gestión de energía básica

El Com’X 510 permite visualizar datos en tiempo real procedentes de cualquier tipo de dispositivo común y brinda varias funciones específicas de cada dispositivo.

Entre las capacidades de gestión de energía adicionales cabe destacar las siguientes:

  • Visualización de información en tiempo real e histórica, provenientes de diversas ubicaciones a través de un explorador web compatible
  • Selección de los intervalos de registro y los temas que desea registrar
  • Exportación automática de los datos de registro seleccionados al PC para realizar análisis adicionales
  • Facilitación de seguridad de datos y sistema mediante la protección por contraseñas y el acceso controlado a páginas web concretas, así como a través de la gestión del firewall de Com’X 510
  • Ejecución de comandos de restablecimiento de control sencillos para los dispositivos compatibles (por ejemplo, mín./máx. y energía acumulada)
  • Determinación de la fecha y la hora de los dispositivos conectados compatibles con los comandos de fijación de hora

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?