DOCA0098ES-09

Power Monitoring Expert

El Com'X puede enviar datos en archivos con valores separados por comas (CSV) a software de supervisión como Power Monitoring Expert (PME) o software de supervisión de terceros.

PME es un paquete de software completo, interoperable y escalable para aplicaciones de gestión de energía. El software recoge y organiza los datos recopilados desde la red eléctrica y los presenta en forma de información descriptiva y actuable a través de una interfaz web intuitiva. Comparta información con las principales partes interesadas o en toda su organización para propiciar cambios conductuales que le ayuden a ahorrar dinero.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?