DOCA0098ES-09

Descripción general del producto

El servidor de energía Com’X 510 es una pasarela y un registrador de datos compactos y con funcionalidad “plug and play” que constituye una parte esencial de todo sistema básico de gestión de energía.

Recopila y almacena datos de consumo de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) y parámetros ambientales como la temperatura, la humedad y los niveles de CO2, registrados el interior de un edificio. El Com’X 510 proporciona acceso a informes como páginas de resumen incorporadas de dispositivos y circuitos así como funciones integradas de registro de datos. El sistema permite acceder a los datos de forma segura y en tiempo real o transmitirlos en formato de informe a un servidor de bases de datos en Internet.

Los datos están listos para su procesamiento tan pronto como se reciben en el servidor y se muestran como páginas web a través de servicios de gestión de energía de Schneider Electric, como EcoStruxure™Energy Operation y EcoStruxure™ Facility Expert, con el objetivo de respaldar la optimización del rendimiento de la energía y la gestión de costes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?