DOCA0098ES-09

Schneider Electric Digital Service Platform

El servidor de energía se puede asociar con Schneider Electric Digital Service Platform.

Esta plataforma le permite

  • Gestionar de forma remota las actualizaciones de firmware, la resolución de problemas y la configuración de parámetros.
  • Proporcionar una SIM con cobertura mundial usando la opción EBXA-GRPS-SIM.
  • Publicar los datos recabados en los servicios de gestión de energía de Schneider Electric.
NOTA: Se recomienda usar un router móvil externo en lugar de la opción EBXA-GRPS-SIM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?