DOCA0098ES-09

Restauración de una configuración

Es posible restaurar una configuración usando un archivo local o un archivo de configuración en una llave USB.

Restauración de la configuración mediante un archivo localRestauración de la configuración mediante una llave USB
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?