Guardado de la configuración
Deberá guardar una copia de seguridad de la configuración antes y después de cada actualización de firmware.
Los archivos de copia de seguridad contienen información confidencial (como las contraseñas de red).
AVISO |
---|
Riesgo de acceso no autorizado
No transmita archivos de copias de seguridad a personas
carentes de autorización.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
El formato del nombre de archivo es nombre del Com’X_versión firmware_AAAAMMDD-HHMM.zip. Por ejemplo, MiComXEnergyServer_V6.0_20190110_1020.zip indica que el archivo ha sido generado desde:
- un Com’X al que se ha denominado MiComXEnergyServer
- teniendo instalada la versión de firmware 6.0;
- el 10 de enero de 2019 a las 10.20 horas.
La configuración debe guardarse solamente después de completar la actualización o configuración inicial.