DOCA0098ES-09

Enlaces al panel de instrumentos

Es posible guardar un enlace a un panel de instrumentos de forma que evite tener que seleccionar el panel en el menú principal cada vez que acceda a él.

En esta tabla se describen los métodos para guardar enlaces a paneles de instrumentos:

Opción Descripción
Marcador del explorador web

Permite a los usuarios acceder al panel de instrumentos guardado desde el PC donde se creó el marcador.

Siga las instrucciones para configurar un marcador en el explorador web que utilice.

Enlace de documentación

Permite a todos los usuarios acceder a un panel de instrumentos guardado desde la página Enlaces.

Mensajes

Permite a los usuarios pegar la URL de un panel de instrumentos en el cuerpo de un correo electrónico, mensaje SMS o cualquier otro medio de transmisión de mensajes.

El destinatario del correo electrónico deberá disponer de una cuenta de usuario con al menos acceso de tipo Ver para el Panel de instrumentos.

** See Links for setting URL access. See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?